This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:如何使用 LET CC2340R5执行 LitePoint IQ xel 射频测试

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1233199/cc2340r5-how-to-use-let-cc2340r5-do-rf-test-with-litepoint-iq-xel

器件型号:CC2340R5

您好、TI!

我想 使用 LitePoeint IQ xel 设备测试 CC2340R5射频性能。 如下图所示、我设置和设置像素 IQ。

CC2340R5连接到 SmartRF Studio、运行于 BLE Packet RX 模式下。

测试结果显示、CC2340R5无法接收任何数据包。 如何测试 具备 Iq xel 的 BLE 数据包 RX 模式?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    有关测试、我可参考以下应用手册

    https://www.ti.com/lit/an/swra720/swra720.pdf

    有关的任何问题  

    Unknown 说:
    LitePoeint IQ xel equipment

    我会联系点支持。

    此致、

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RogelioD:

    是否有来自 Litepoint 的更新?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fu Yu:

    我想有一个误解。 我本来应该更具体一点,但当我说的时候

    我联系点支持人员。

    我的意思是,如果我在你的位置,我会伸出一点,意思是,你应该伸出一点。

    道歉

    Rogelio