This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P7:观测到大功率 PA 输出功率的部件间可变性

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1233820/cc2652p7-observed-part-to-part-variability-of-high-power-pa-output-power

器件型号:CC2652P7

您好、E2E。

我们将在使用 CC2652P7的2.4GHz 无线器件上执行射频测试、该器件的射频电路基于 CC1352PEM-XD7793-XD24-PA24参考设计。 在此测试期间、我们 观察到在 给定频率和输出功率配置下、高功率 PA Tx 输出功率在3-5dBm 范围内存在意外的可变性。  

我们的测量设置是 使用频谱分析仪进行传导射频功率测量、该频谱分析仪 通过带隔离开关(muRata MM8130-2600)的 SWF 型同轴电缆连接器连接在 PCB 天线输入端。 在2.402、2.426或2.480GHz 下、无线电配置为在+20dBm 输出下连续传输、并测量功率、 直到达到峰值稳定并记录峰值水平。  我们避免了 测量 装置或过程、避免了这种变化、我们可以重复测量同一器件的输出 、即使相隔数天、但测量结果的变化非常小。

在尝试多种方法(审核组件容差、检查电路板构建质量、交换 SWF 连接器等)后、 为了 找出 输出功率变化的原因、我们 在最近测试的两个电路板上替换了 MCU:一个电路板的 Tx 输出功率良好、另一个电路板的 Tx 输出功率较差。 我们感到有点震惊的是、发现两个电路板的 Tx 输出性能 遵循了 MCU、因此以前输出功率较差的电路板现在拥有良好的输出功率、几乎 与以前其他电路板的测量值相同。 同样、最初性能良好的电路板现在性能较差、与最初不良电路板上的测量结果一样。 我们的结论是 Tx 输出功率差异与 MCU 器件有关、但我们不知道 是 MCU 本身带来的问题、或者是否存在只在某些器件上出现的其他问题。

正如我提到过的、我们已经审查了射频电路上所有部件的容差。 但是、我们尚未在数据表、 TRM 或其他技术文档中找到 CC2652P7本身的任何 Tx 输出功率容差。

问题: 您是否 有任何可能的射频前端设计问题、这些问题可能会导致某些 CC2652P7器件但并非所有器件的 Tx 输出功率性能较差?

问题:   CC2562P7的高功率输出功率容差是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的反馈。 我将对我们的硬件进行一些测试、然后给您回复。
    到目前为止、您是否仅在一个器件上看到此信息?
    TX 输出功率与频率之间的关系图位于数据表图7-31中。  https://www.ti.com/lit/gpn/cc2652p7

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助。

    到目前为止、我们 在采用相同设计的32个板上进行了测量。  我们很快将针对可测量的不同器件推出第二种设计、但遗憾的是、该器件尚未准备好进行射频测试。

    我们的测试环境保持20°C (+/- 5°)左右的相当稳定的温度、VDDS 保持在~3.20V。