This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652R7:设置计数器时出错

Guru**** 2909750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1233674/lp-cc2652r7-error-in-setting-the-counter

器件型号:LP-CC2652R7

您好!

我正在尝试在 SimpleCentral_processAppMsg 函数的 SC_EVT_ADV_REPORT 案例中按以下方式设置计数器-  

if (strcmp (Util_convertBytes2Str (pAdvRpt->addr)=="F0F8F228E445"))

计数器=计数器+ 1;
Display_Print1 (dispHandle、4、0、"Counter:%d"、counter);

}

我继续接收 - 错误:这里不允许函数定义。

您能帮我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。

    下面这一行看起来不是完全正确的:

    Unknown 说:
    if (strcmp (Util_convertBytes2Str (pAdvRpt->addr)=="F0F8F228E445")

    strcmp 应采用两个参数(请参阅 此处)。

    您能否检查一下它是否对您的问题有所帮助?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢指出我的错误,但即使在纠正它后,我收到相同的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Garvit、您好、

    您能否确定触发错误的确切行(例如、通过注释掉一些代码)?

    这将有助于我们确定问题。

    此致、