团队、您好!
我们正在为 BLE 模块使用 CC2340R5进行硬件设计 、并且 需要最少的元件和外露引脚数。
我主要关心的是模块的生产编程、根据我的理解、我们需要以下引脚
- SWDIO
- SWCLK
- nRST
- GND
- VCC
- 串行 Tx/Rx

但根据数据表、CC2340R5具有内部引导加载程序、使用户可以仅通过串行 UART 接口(* Tx/Rx 引脚)进行编程、只需了解以下内容:
如何启用内部引导加载程序、我们在启动时是否需要控制任何 GPIO 以进入引导加载程序模式?
如果我们通过 FTDI 串行 USB 转换器连接串行 UART 引脚、则需要哪些 TI 工具来对二进制文件进行编程。
如果您需要更多 信息、请告诉我。
此致、
Harinder Singh