This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P7:运行 DMM 的 CC2652P7是否也可实现 WiFi 共存

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P7, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1236278/cc2652p7-can-cc2652p7-running-dmm-also-do-wifi-coexistence

器件型号:CC2652P7
主题中讨论的其他器件: SysConfig

您好!

如果我有运行 DMM BLE + Zigbee 的 CC2652P7器件、它还可以同时运行 WiFi 共存吗?

此致、

詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好!

    DMM 项目的 SysConfig -> RF 模块提供此功能、但只能为 WiFi 共存选择一个堆栈(BLE 或 IEEE 802.15.4)。   有关更多信息、请参阅 BLE5-Stack 用户指南的"共存"部分。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ryan。

    如果用户希望以某种方式让系统运行 BLE、Zigbee 和 Wifi、管理共存的最佳配置是什么?  需要多少个芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最优设置是一种双芯片解决方案、它可以为 BLE 和 Zigbee 器件分别启用 Wi-Fi 共存。  如果无法实现、则取决于用户偏好的堆栈、 有必要  在 DMM 策略调度程序和 GPT 中指定该堆栈优先级、以便即使第一个堆栈被 Wi-Fi 使用阻止、较小的堆栈也不会使用无线电。

    此致、
    瑞安