This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:CC2340R5计时器

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1236105/cc2340r5-cc2340r5-timers

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件: CC2640R2F

您好!

我将使用"simplelink_lowpower_f3_sdk_7_10_00_25"。 我想使用 CC2640R2F 将我们当前的产品迁移到 CC2340R5。 在当前产品中、使用"GPTimerCC26XX-Timer0A 和 Timer0B"和 PWM。  

在 CC2340R5 SDK 中、似乎只能 使用一个 LGPTimerLPF3、找不到 PWM。

在这种情况下、请提供帮助。

提前感谢。


Rin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rin:

    LGPTimerLPF3 会取代 CC2340R5的 GPTimer、 TI 驱动程序操作中尚未包含 LGPT PWM 功能。  这是一个已知的软件缺口、可以从下一个 SIMPLELINK-LOWPOWER-F3-SDK 版本中获得。

    此致、
    瑞安