This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650RC:我想接收与 cc2650rc 的 ble-SDK 相关的文件。

Guru**** 2581185 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650RC, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1231071/cc2650rc-i-want-to-receive-the-file-related-to-ble-sdk-of-cc2650rc

器件型号:CC2650RC
主题中讨论的其他器件: CC2650

我想通过按下 c2650rc 和 devpack 的麦克风按钮来检查语音。

我有 cc2650rc、devpack。
'https://software-dl.ti.com/simplelink/esd/simplelink_cc2640r2_xpack/1.50.00.62/exports/examples/rtos/CC2640R2RC/bleapps/hid_adv_remote/README.html'
此站点中有三种类型的应用:HID_ADV_REMOTE.c、KCB.c 和 util.c。
这表示需要 cc2650rclaunchpad 来执行"Voice over GATT 配置文件"。

'https://software-dl.ti.com/simplelink/esd/simplelink_cc2640r2_xpack/1.50.00.62/exports/examples/rtos/CC2640R2RC/bleapps/voice_hogp_remote/README.html'
此站点中有三种类型的应用程序:kcb.c、util.c 和 voice_hogp_remote.c。
您需要使用 voice.py 执行"Voice over Hid over GATT 配置文件"。

我有疑问。
'https://www.ti.com/tool/CC2650RC?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=hardware'
此站点从 BLE-STACK-2-X 提供 ble_SDK_2_02_07_06。
但是、在 ble_sdk_2_02_07_06中、没有 voice_hogp_remote.c。 BLE_SDK_2_02_07_06具有 hid_adv_remote.c。
我希望接收一个包含 voice_hogp_remte.c 的文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。 我想澄清一下、您链接的一些示例适用于 CC2640R2、一些适用于 CC2650。 这些器件需要不同的 SDK、并且它们的示例彼此不兼容。

    话虽如此、如果您有兴趣在 CC2640R2上实现双向音频、那么我强烈建议参考 BLE 示例 GitHub 中提供的双向音频示例

    如果您有兴趣使用 CC2650、则可以在以下位置找到示例以及 python 脚本: https://github.com/TexasInstruments/ble_examples/tree/ble_examples-2.2

    我强烈建议迁移到较新的器件、因为 CC2650是相当早之前发布的、同时我们已经为我们的产品系列添加了许多新器件。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想使用 voice.py 在 cc2650rc 和 PC 上检查语音。 但这是唯一弹出的短语。 连接不会改变任何情况。  让我知道如何解决它。

    在 PC 中、 如下所示: https://github.com/TexasInstruments/ble_examples/tree/ble_examples-2.2 如下。我可以在此 PC 上检查 voice.py 吗?

    在 cc2650rc 上提供了该器件吗?

    或者因为版本不同而无法实现吗?

    请告诉我、cc2650rc 是否提供 voice.py?

    2. 其它按钮有蓝牙通讯 然后按麦克风按钮、红色指示灯将亮起。 但语音输入不是单独的。 语音输入在 Android 上不被记录。 我是否需要在 CCS 中修改 hid_adv_remote.app 的代码?
    如果您需要修改代码、请告诉我修订后的代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该 ble_examples 包应该适用于 CC2650。 让我们退一步讲、您是在该设置中使用智能手机作为中央设备、还是使用两个 CC2650?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在构建1个 cc2650rc 和 devpack。 另外、我将通过连接 cc2650rc 和 Android 设备来进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    大家好理解、该存储库中的演示设计确保连接的两侧都是 CC2650器件。 如果您希望连接的中央端是智能手机、则可能需要修改代码以启用此功能。 在开始使用 Android 之前、您是否可以访问第二组开发套件以测试设置是否正确?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通过将一个 cc2650 RC 连接到一台 PC 来实现它。 此外、连接 Android 和 cc2650rc 时也无法进行语音输入。 PC 和 Android 均可与 cc2650rc 配对。 我要查看 PC 和 cc2650rc 的 voice.py、 此外、我还不能仅使用1个 cc2650rc 来检查 voice.py、或者我需要修复该代码吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您应该能够使用单个板测试音频的功能。 您可以使用以下 E2E 主题中详述的 Android 应用: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/566831/cc2640-voice-design-based-on-cc2650rc-ref-design

    您是否可以尝试执行提供的步骤、并查看您是否能够连接和查看音频传输?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    cc2650rc 为 hid_adv_remote。
    我想连接 cc2650rc 和 PC、然后按麦克风按钮来检查语音输入。
    oftware-dl.ti.com/.../README.html'
    示例显示了样本 INSERT VOICE_hogp_remote.c。
    software-dl.ti.com/.../README.html'
    您可以在
    在当前站点上、显示为 hid_adv_remote.c。

    位于 Voice_hogp_remote。 我想您可以使用.py 来检查声音。
    hid_adv_remote.i 想更改为 c 的 par voice_hogp_remote.c 文件。在哪里可以找到原始的 Voice_hogp_remote.c 文件?


    'github.com/.../simple_central_audio_receiver.md'
    我只想检查 cc2650rc 和 PC 上的语音输入和输出。 但我也想知道 lauchpad 在 simple_central_audio_receiver.md 中是否绝对必要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如另一主题中所述、接收器不必是另一个 CC2640rc、但为了使演示能够与任何给定的接收器配合使用、您可能必须修改发送器侧或接收器侧的一些代码。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想在接收器侧制作一个演示代码。 例如、是否有以类似方式使用的代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果接收器不是 CC2640RC、则需要自行实施代码。 我不相信我们有任何关于第三方设备如何用作音频接收器的示例代码。 一般功能和逻辑流程应与 CC2650RC 接收器代码非常相似、但每个第三方器件都有自己的 API 和软件。

    此致、

    1月