This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650RC:请让我清楚地知道 cc2650rc 的用户如何进行检查。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650RC, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1232434/cc2650rc-please-let-me-know-clearly-how-the-consumer-of-cc2650rc-checks

器件型号:CC2650RC
主题中讨论的其他器件: CC2650

我想通过按下 cc2650rc Android 上的麦克风按钮来进行语音识别。

如果您有一个 github.com/.../simplelink_sdk-1.50' 双向音频示例、 但是、此示例需要 cc2650 Launchpad。

那么、从消费者的角度来看、如何检查仅购买了 cc2650rc 和 devpack 的客户的麦克风语音?

我认为无需连接 cc2650 launchpad。
我希望你告诉我如何检查每一台 PC 和 Android。

'e2e.ti.com/.../cc2650rc-how-to-stream-data-without-using-the-usb-dongle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我们退一步讲、在这种设置中、您指的是如何从 CC2650rc 向 Android 设备发送音频数据? 如 双向音频项目中心型号的自述文件中所述、此演示可以通过 BLE 传输语音、并且质量足以实现语音识别。 该示例用于项目的外设版本、因此您需要进行一些修改才能使其适用于 Android 设备。 自述文件介绍了该项目的工作原理、因此、在这里、这将是一个很好的起点。

    我建议首先修改扫描功能,使其连接到您所需的 Android 设备,并使连接工作。 然后、我将继续验证音频传输的功能。 您可能需要在 Android 端编写一个自定义的 Android 应用程序(我建议联系 Android 论坛、仔细检查此应用程序、并获取此项目 Android 部分的帮助)。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不是指双向音频通信。 我想将 cc2650rc 连接到 PC、然后按 cc2650rc 上的 MIC 来检查语音输入。 如果按麦克风按钮、则只有红色进入、不允许语音输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如另一个主题中所提到的、我认为我们应该首先验证基本功能。 您能否使用以下 E2E 主题作为指南、指导您如何将板连接到 Android 应用程序以检查功能?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我甚至可以配对 Android 应用程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否可以向 SimpleLink 应用进行检查并确认音频是否正在传输到 Android 设备?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您在 Android google play 商店中安装 simplelink 应用并在连接到蓝牙后进行检查、则该应用会崩溃。 这不是我的手机很奇怪。 我在几个 Android 手机上做了,但它们都崩溃了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否指定您正在使用的 Android 版本? 确切地说、每次连接到 CC2650器件时该应用程序都会崩溃?

    此致、

    1月