This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352P:数据包监听器2:发送消息 msg CfgPhy 时出错、未知问题

Guru**** 2609395 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1229627/launchxl-cc1352p-packet-sniffer-2-error-sending-message-msg-cfgphy-problem-unknown

器件型号:LAUNCHXL-CC1352P
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

我按照 要求安装 Packet Sniffer 2、但代理不工作。 按所需顺序安装的 Uniflash 和 Wireshark 都不会出现问题。
我为第二个 Launchpad 提供了相同的过程,相同的结果(作为附加的图片)。

我检查是否有任何类似的问题在博客中可用,但没有恢复.

您可以帮帮我吗?

路易吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luigi:

    首先、在 Sniffer Agent 运行时不要打开 PuTTY。 应用程序无法共享串行端口。

    其次、您是否已将正确的固件刷写到您的器件中? 该软件包应位于 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\SmartRF Tools\SmartRF Packet Sniffer 2\Sniffer_fw\bin\cc1352p1lp\sniffer_fw.hex 下

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    我选中了以下两项:
    1) 1)打开 Putty
    2)未打开 Putty
    结果与 bot Launchpad 相同
    是的、我下载的固件正是您在上面指出的

    此致

    路易吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    仅供参考、我检查了 一种不同的配置、如 IEE 802.15.4g - GFSK - 915MHz -频带、实际上它似乎在运行。 因此、出于好奇心、我检查了所有可用的配置、发现问题可能与2.4GHz 频段有关:确实、除了2.4GHz 之外、所有频段似乎都运行正常、但当我选择 BLE 或 ZigBee 时、会出现错误。
    希望这可以帮助,真诚

    路易吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luigi:

    我实际上可以自己看到误差。 我会尝试找到一个解释。

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    有新消息?

    此致

    路易吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luigi:

    很遗憾、也没有解决方法。 我将直接与开发人员联系、以了解可以采取哪些措施。

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luigi:

    我想我发现了这个错误、我们会再做一些测试、以检查它是否是正确的解决方案

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luigi:

    在 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\SmartRF Tools\SmartRF Packet Sniffer 2\Sniffer_agent 中、您是否可以将 sniffer_agent_config.xml 替换为以下格式?


    e2e.ti.com/.../sniffer_5F00_agent_5F00_config.xml

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    我会在几分钟内做,让你知道。

    Thanls,

    路易吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    它似乎是功能性的。 非常感谢

    此致

    路易吉