This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:有关植入设备(人体皮肤表面下)中使用的数据通信的查询

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R, CC2652RSIP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1232107/cc2652r-inquiry-about-data-communication-for-use-in-an-implantable-device-under-the-skin-surface-of-human-body

器件型号:CC2652R

大家好、

希望您做得好。 我将与您联系、询问是否有任何组件可以执行从植入设备(人体内部)到5-10米外外部通信设备(Tx-Rx 间隙)的无线数据通信。 协议应该是 BLE、频率应该是2.4GHz。  

其他要求包括:

1.可支持位置查找或方向查找  

2.小到足以在植入式设备内使用

目前、我们发现 CC2652R 适用于我们的应用。 此查询旨在确认 CC2652R 是否能满足我们的要求。 如果您能发表评论或提供建议、我将不胜感激、因为我们即将为其购买少量组件和开发套件。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC2652R 应该能满足您的要求。 如果您选择具有芯片天线的 CC2652RSIP、则会得到非常紧凑的设计。
    CC2652R 和 CC2652RSIP 确实能够发送符合蓝牙5.1标准的定位数据包。

    人体的射频衰减、尤其是在2.4GHz 频带中、可能非常显著。 根据器件的放置、您可能有相当不同的衰减数字、因此运行测试来检查这一点可能是有意义的。 您还可以参考有关此主题的文献。

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复和详细信息。 我真的很感激。  

    我会考虑您的建议。 我想问的另一个问题是、CC2652R 是否可用于波束形成应用? 如果需要、则需要多少天线? 例如、如果我在 Tx 系统使用 CC2652R 的桌子上准备一个设置、而在另一张表几米远的桌子上使用 CC2652R 的另一个设置(Rx 系统)、则准备一个设置。 如果我将 RX 系统以一定的角度移动到 Tx 系统、Tx 系统是否能够使用 CC2652R 将天线束转向 Rx 的新位置?  
    对于波束形成、此芯片支持多少根天线?

    提前感谢您的建议

    此致、  

    阿森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashon:

    对于波束形成应用(也称为 AoA)、您需要在目标处使用一根天线、在定位器处使用多根天线。

    CC2652R 和 CC2652RSIP 可用作目标和定位器。

    我希望这将有所帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Clement,

    非常感谢您的答复。 您的建议对我真的很有帮助。  

    此致、