This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:可以在应用范围内同时运行 Amazon Sidewalk &BLE

Guru**** 2761095 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P7, CC2652R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1232678/cc2652r7-possibility-to-run-amazon-sidewalk-ble-simultaneously-within-application

器件型号:CC2652R7
主题中讨论的其他器件:CC2652P7

在我的一个项目中、我们当前正在其中一个项目中使用 CC2652。


根据新的附加要求、我们需要添加 Amazon Sidewalk 功能。

如 TI 网站 CC2652R7和 CC2652P7 SoC 与 Amazon Sidewalk 兼容:

我想了解:
1) 1)是否可以在单个应用中同时运行 Amazon Sidewalk 和 BLE。

2) 2)如果是、则需要进行哪些修改

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubhendu:

    Sidewalk 堆栈已经能够通过 BLE PHY 进行调试和通信。  如果您需要同步 Sidewalk 和 BLE 应用、则应注意、TI 内部目前没有成果来 使用这些堆栈项目创建 DMM 解决方案。  考虑到两个项目在 CC2652X7器件上占用的可用闪存为704KB、应该可以完成、但这项工作需要由开发人员来完成。

    此致、
    瑞安