This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:如何擦除 cc2340r5上的绑定信息/地址

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1231396/cc2340r5-how-to-erase-bond-information-address-on-cc2340r5

器件型号:CC2340R5

您好!

擦除 CC2340R5上的绑定信息/地址的正确方法是什么?   

客户正在尝试使用以下函数擦除绑定信息、但返回值是无效值、例如 Status = 0x18。

 GAPBondMgr_SetParameter (GAPBOND_ERASE_SINGLEBOND、sizeof (uint8_t)* B_ADDR_LEN、Addr);

 作为一个原因,我们认为它不能被擦除,因为上述 GAPBondMgr_SetParameter ()函数要求的地址信息是不正确的。

根据我们的调查,有 linkDB_getinfo()和 GAPBondMgr_FindAddr ()作为获取地址信息的函数,但采集地址有多种类型,我们不知道使用哪个函数。

请告诉我们如何获取用于擦除绑定信息的地址信息、以及擦除 CC2340的绑定信息的正确方法。