This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652RB:连接外部天线

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-CC2652RB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1230495/lp-cc2652rb-attaching-an-external-antenna

器件型号:LP-CC2652RB

您好!

是否可以连接外部天线以获得更好的射频性能? 即 、将此适配器 与典型的 SMA 天线一起使用? 或者 LP-CC2652RB 是否必须与 PCB 天线配合使用?

我看到 Launchpad 上的小型 JSC 连接器由 Murata 制造、似乎用于探测、而不是用于天线。  

谢谢。

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    是的、您可以将外部天线连接到 LaunchPad。 我们通常使用该连接来测量传导性能、但天线没有理由不能连接。

    确保移动射频路径上的电容器:

    谢谢。

    杰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 我是否应该去除焊接 C14并将其置于 C24的位置?

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    是的、这通常是我们使用这些电路板时所做的。 我建议拥有一些备件,虽然他们是相当小,容易丢失或损坏。

    -周杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、谢谢! 板载 PCB 天线是否有辐射方向图和/或增益值?

    谢谢。

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我不是针对那个特定的设计、但 https://www.ti.com/lit/an/swru120d/swru120d.pdf 在不同的参考设计上展示了相同的天线、但性能应该是相似的。

    杰克