This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:CC2340R5:LP_EM_CC2340:Tx 功率不支持

Guru**** 2811595 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1226517/cc2340r5-cc2340r5-lp_em_cc2340-tx-power-is-not-supporting

器件型号:CC2340R5

大家好,我正在 CC2340R5上工作。 它看起来像函数 HCI_EXT_SetTxPowerCmd ( uint8 txPower );不工作。 IM 使用最新版本的 SDK,"simplelink_lowpower_f3_sdk_7_10_00_11_eng"。 我能获得帮助以解决此问题吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Krishna、

    感谢您的意见、我会将其发送给相应的专家。

    此致、

    罗格利奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krishna:  

    首先、您的 SDK 不是最新的、您有一个预发布版本、请下载此 SDK、因为您的版本以来修复了很多错误:

    SIMPLELINK-LOWPOWER-F3-SDK 软件开发套件(SDK)| TI.com

    关于 TxPower、您能详细说明一下什么是"不工作"?

    您是否在 BTool 上尝试过此命令? 您检查过电流吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在我已经更改了 SDK、我将尝试 从 Basic_BLE_project 中的 app_main.c 发送 HCI_EXT_SetTxPowerCmd ();函数。 该命令未采用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    /**
     * @defgroup TX_Power_Index TX Power Index
     * @{
     */
    #ifndef CC23X0
    #if defined( CC26XX ) || defined( CC13XX ) || defined ( CC33xx )
    #define HCI_EXT_TX_POWER_MINUS_20_DBM                   LL_EXT_TX_POWER_MINUS_20_DBM            //!< -20 dBm
    #define HCI_EXT_TX_POWER_MINUS_18_DBM                   LL_EXT_TX_POWER_MINUS_18_DBM            //!< -18 dBm
    #define HCI_EXT_TX_POWER_MINUS_15_DBM                   LL_EXT_TX_POWER_MINUS_15_DBM            //!< -15 dBm
    #define HCI_EXT_TX_POWER_MINUS_12_DBM                   LL_EXT_TX_POWER_MINUS_12_DBM            //!< -12 dBm
    #define HCI_EXT_TX_POWER_MINUS_10_DBM                   LL_EXT_TX_POWER_MINUS_10_DBM            //!< -10 dBm
    #define HCI_EXT_TX_POWER_MINUS_9_DBM                    LL_EXT_TX_POWER_MINUS_9_DBM             //!< -9 dBm
    #define HCI_EXT_TX_POWER_MINUS_6_DBM                    LL_EXT_TX_POWER_MINUS_6_DBM             //!< -6 dBm
    #define HCI_EXT_TX_POWER_MINUS_5_DBM                    LL_EXT_TX_POWER_MINUS_5_DBM             //!< -5 dBm
    #define HCI_EXT_TX_POWER_MINUS_3_DBM                    LL_EXT_TX_POWER_MINUS_3_DBM             //!< -3 dBm
    #define HCI_EXT_TX_POWER_0_DBM                          LL_EXT_TX_POWER_0_DBM                   //!< 0 dBm
    #define HCI_EXT_TX_POWER_1_DBM                          LL_EXT_TX_POWER_1_DBM                   //!< 1 dBm
    #define HCI_EXT_TX_POWER_2_DBM                          LL_EXT_TX_POWER_2_DBM                   //!< 2 dBm
    #define HCI_EXT_TX_POWER_3_DBM                          LL_EXT_TX_POWER_3_DBM                   //!< 3 dBm
    #define HCI_EXT_TX_POWER_4_DBM                          LL_EXT_TX_POWER_4_DBM                   //!< 4 dBm
    #define HCI_EXT_TX_POWER_5_DBM                          LL_EXT_TX_POWER_5_DBM                   //!< 5 dBm
    #if defined( CC13X2P ) || defined( CC33xx )
    #define HCI_EXT_TX_POWER_P2_14_DBM_P4_6_DBM             LL_EXT_TX_POWER_P2_14_DBM_P4_6_DBM      //!< P2: 14 dBm P4: 6 dBm
    #define HCI_EXT_TX_POWER_P2_15_DBM_P4_7_DBM             LL_EXT_TX_POWER_P2_15_DBM_P4_7_DBM      //!< P2: 15 dBm P4: 7 dBm
    #define HCI_EXT_TX_POWER_P2_16_DBM_P4_8_DBM             LL_EXT_TX_POWER_P2_16_DBM_P4_8_DBM      //!< P2: 16 dBm P4: 8 dBm
    #define HCI_EXT_TX_POWER_P2_17_DBM_P4_9_DBM             LL_EXT_TX_POWER_P2_17_DBM_P4_9_DBM      //!< P2: 17 dBm P4: 9 dBm
    #define HCI_EXT_TX_POWER_P2_18_DBM_P4_10_DBM            LL_EXT_TX_POWER_P2_18_DBM_P4_10_DBM     //!< P2: 18 dBm P4: 10 dBm
    #define HCI_EXT_TX_POWER_P2_19_DBM                      LL_EXT_TX_POWER_P2_19_DBM               //!< P2: 19 dBm
    #define HCI_EXT_TX_POWER_P2_20_DBM                      LL_EXT_TX_POWER_P2_20_DBM               //!< P2: 20 dBm
    #endif // CC13X2P || CC33xx
    #else // CC254x
    #define HCI_EXT_TX_POWER_MINUS_23_DBM                  LL_EXT_TX_POWER_MINUS_23_DBM //!< -23 dBm
    #define HCI_EXT_TX_POWER_MINUS_6_DBM                   LL_EXT_TX_POWER_MINUS_6_DBM  //!< -6 dBm
    #define HCI_EXT_TX_POWER_0_DBM                         LL_EXT_TX_POWER_0_DBM        //!< 0 dBm
    #define HCI_EXT_TX_POWER_4_DBM                         LL_EXT_TX_POWER_4_DBM        //!< 4 dBm
    #endif // CC26XX/CC13XX
    #endif //CC23X0
    /** @} End TX_Power_Index */
    
    

    SDK: simplelink_lowpower_f3_sdk_7_10_00_35

    是否为2340禁用 TX 电源?

    我尝试了"HCI_EXT_SetTxPowerCmd (HCI_EXT_POWER_0_DBM);"

    模块正处于未知状态。 没有改进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Krishna、

    不支持 HCI 命令、据我所见、您可以尝试调用 HCI_EXT_SetTxPowerDbmCmd (int8 txPower、uint8小数) 直接从应用级别进行更改。 (BTool 中尚未提供此命令)。 参数现在不定义、而是真正的输入。

    希望这对您有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的道歉。 我们也遇到了这个命令的问题。 问题现已解决、我们的研发正在解决此问题、以便尽快提供权变措施。

    我要从我这边搜索补丁、从您这边来说这是停产级别的问题吗?

    此致、