This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:UNIFLASH 不会自动检测 CC2340器件

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, LP-XDS110ET, LP-EM-CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1230504/cc2340r5-uniflash-not-automatically-detecting-cc2340-device

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHLP-XDS110ET

您好、我们有一个客户将 uniflash 与 CC2340器件配合使用。  不过、uniflash 似乎不会像应的那样自动检测器件。  是否有任何步骤可使其正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好!

    请让客户确认、他们在   通过 LP-XDS110ET 连接到 PC 的 LP-EM-CC2340R5上使用的是带有修订版 B (PG2.0) CC2340器件 的 Uniflash 8.3。  然后确定 在手动选择配置后是否可以对器件进行编程。  LP-XDS110ET 将支持许多即将推出的 LP-EM-*平台,因此不应依赖自动选择。

    此致、
    瑞安