This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:关于 uniflash 软件烧录问题

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1228621/cc2340r5-about-uniflash-software-burning-problem

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

我使用的芯片是 CC2340R5 PG2版本和 uniflash 8.3.0。 现在我有生产燃烧的问题。

问题1:擦除整个芯片后、单击 unifalsh 软件中的"Verify Image"按钮、然后显示错误-1274。 但是、当我单击"Load Image"按钮时、所有内容都将正常烧录。 为什么整个芯片擦除完毕后、无法使用验证图像来下载空白芯片?

问题2:由 Generate Package 生成的命令行烧录工具将提示 CCFG Sector (0x4E02000C)验证失败。 当刻录芯片为空白时、也会显示-1274错误

  • 问题1的屏幕截图

  • 问题2的屏幕截图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它似乎如预期一样工作、当您验证图像时、您将比较2个图像(新图像和芯片上加载的图像)。 如果芯片为空白、Uniflash 将无法比较。

    此致、

    罗格利奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我真正想知道的是命令行如何烧写一个空白芯片。 在命令行中、使用 dslite.bat --mode cc23xx-prog-default-ccfg-c C:\ti\uniflash_8.3.0\uniflash_windows\user_files\configs\cc2340r5.ccxml 似乎不再起作用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否可以尝试按照指南中的步骤操作?

    dev.ti.com/.../command-line-flashing-cc23xx.html

    调用的命令如下所示

    如果仍然遇到错误、请继续跟进。 此外、您是否仔细检查了 CCXML 文件已填充在正确的位置?

    此致、

    罗格利奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 好的、空白芯片现在可以正常烧写、