This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:CC2340相关问题

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1236433/cc2540-cc2340-related-issues

器件型号:CC2540

您好,

客户有关于 CC2340数据手册的以下问题、请帮助回答这些问题。

客户知道芯片可以接收的最大信号强度为6dBm、但在标准模式下、RSSI 监控模块是否测量-35dBm 的最大信号强度? 如果有6dBm 信号进入、RSSI 是否检测到-35dBm?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确;对于高于该值的接收信号、RSSI 将在其最大值-35dBm 上"饱和"。

    RSSI 是信号强度的指示器、而不是绝对测量值。

    下面的参考文献包含了有关 RSSI 的一些有趣

    https://www.bluetooth.com/blog/proximity-and-rssi/

    此致、

    拉斐尔