This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652PSIP:BLE 堆栈 MAC 地址

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1235955/cc2652psip-ble-stack-mac-address

器件型号:CC2652PSIP

您好!

选择 ADDRMODE_PUBLIC 后、BLE 堆栈会从寄存器 CCFG_IEEE_MAC_0和 CCFG_IEEE_MAC_1中获取 MAC BLE 地址 。 使用寄存器 FCFG1_0_MAC_BLE_0和 FCFG1_0_MAC_BLE_1初始化 MAC BLE 地址最简单的方法是什么?

谢谢。

亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    您是否尝试让器件显示您自己的地址、如果这样、我建议将其设置为随机静态地址、您可以选择器件显示的地址。

    此致、

    罗格利奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Rogelio、

    我们需要在接收端显示来自 FCFG_MAC_BLE 的 TI BLE MAC 地址。

    此致、

    亚历克斯