This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:无法将 CC2650连接到 CCS

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, LAUNCHXL-CC2650, UNIFLASH, CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1228866/cc2650-cannot-connect-cc2650-to-ccs

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHCC2340R5

我正在尝试将 CC2650 Launchpad 连接到 CCS。 我已尝试将最新版本的 CCS 与 BLE 2.02.05.02版配合使用、并将 CCS v7.4与 BLE 版本配合使用  2.02.07.06。两个版本的 CCS 都无法检测到 Launchpad 何时连接。 当我创建一个新项目时、最接近的匹配项是 CC2650F128。 验证会导致以下错误:  

此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

值为'-260'(0xfffefc)。
标题为"SC_ERR_XDS110_OPEN"。

解释如下:
尝试连接到 XDS110失败。
原因可能是一个或多个:未连接 XDS110、无效
固件更新、XDS110序列号无效或 USB 故障
限制。 固件和序列号可以使用
xdsdfu 实用程序、可以在.../ccs_base/common/uscif/xds110
安装目录中。 查看其中的 readme.txt 文件
以获取说明。

我正在 macOS Monterey 版本12.5.1上通过 Parallels VM 使用 Windows 11

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hamad:

    您是否能够使用 Uniflash Flash Programmer 2 对 CC2650 LaunchPad 进行编程?  您是否有其他任何 LAUNCHXL-CC2650或计算机(最好是原生的 Windows 10)可供测试?

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有使用这些程序中的任何一个、只是将板连接到我的笔记本电脑、然后通过 SimpleLink 连接到我的手机。 对于本机 Windows 10、我没有任何东西(最接近的是本机 Windows 11)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试使用其他程序吗?  此 LaunchPad 是否是全新的开箱即用且所有 XDS110跳线均已正确连接?  此外,您是否按照建议尝试使用 xdsdfu 实用程序?  有关 更多信息、请参阅此 XDS110产品页面。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我来看看这些程序。 我没有物理 XDS110调试器、只是板上的调试器。  

    我所做的就是安装 CCS 并按照 入门指南中的步骤操作。  

    您能否发送一个指向  xdsdfu 实用程序的链接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    按照 XDS110产品页面 上的说明、xdsdfu 位于我的 PC 上的 C:\ti\ccs1220\ccs\ccs_base\common\uscif\xds110下。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我按照步骤找到了 xdsdfu、并按照产品页面上"手动更新"下列出的步骤操作、收到此错误:  

    USB 设备固件升级实用程序
    版权所有(c) 2008-2019德州仪器(TI)公司。 保留所有权利。

    正在扫描支持的 XDS110器件的 USB 总线...


    找到0个器件。

    该器件通过 USB 连接、并且在调试探针旁边显示绿灯。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任一错误均表示环境未感知到任何 XDS110连接。  此问题可能与您的 Windows VM 无法访问  macOS 串行端口有关。  您应该尝试连接到虚拟机外部或验证您的虚拟机设置。  此处还有 XDS 仿真软件的链接

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以我能够切换到一台拥有 Windows 10的机器、而这正是我尝试使用 xdsdfu 实用程序的地方、这就是我得到上述错误的原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否曾尝试将 Windows 10计算机与任何其他软件程序(CCS、Uniflash、闪存编程器)一起使用、并且是否还有第二个 LaunchPad 用于测试?

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已尝试使用 Uniflash 和 CCS、仍然无法检测到电路板。 否、我没有其他 LaunchPad。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    XDS110可能会变砖。  如果无法 刷写引导加载程序 、我建议您获取第二个 LaunchPad。  这也是一个很好的机会、可以考虑更新并进行改进的 产品 、例如 CC26X2 (大多数型号都支持 LaunchPad)或 CC2340R5。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我曾尝试使用 xdsdfu 来刷写引导加载程序、但不幸的是、它无法识别调试器是通过 USB 连接的、我要将此标记为解决方案、因为它可能是故障的调试器、感谢您的帮助。