Other Parts Discussed in Thread: CC2650, UNIFLASH, CC2340R5
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH、 CC2340R5
我正在尝试将 CC2650 Launchpad 连接到 CCS。 我已尝试将最新版本的 CCS 与 BLE 2.02.05.02版配合使用、并将 CCS v7.4与 BLE 版本配合使用 2.02.07.06。两个版本的 CCS 都无法检测到 Launchpad 何时连接。 当我创建一个新项目时、最接近的匹配项是 CC2650F128。 验证会导致以下错误:
此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。
值为'-260'(0xfffefc)。
标题为"SC_ERR_XDS110_OPEN"。
解释如下:
尝试连接到 XDS110失败。
原因可能是一个或多个:未连接 XDS110、无效
固件更新、XDS110序列号无效或 USB 故障
限制。 固件和序列号可以使用
xdsdfu 实用程序、可以在.../ccs_base/common/uscif/xds110
安装目录中。 查看其中的 readme.txt 文件
以获取说明。
我正在 macOS Monterey 版本12.5.1上通过 Parallels VM 使用 Windows 11