Thread 中讨论的其他器件:SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK、 SysConfig
您好!
我尝试使用 MCU 上的其中一个 SPI 向 ADC 发送命令、然后使用另一个 SPI 作为从器件接收返回的数据
我遇到了以下问题:
1.主器件 SPI 事务时序比应有的长、 主器件时钟设为6M、我发送76字节、传输(查看时钟管脚)约需要110us、 但是,启动转接至接收回叫之间的时间需要额外的32us,这是为什么? 如果这是正常行为、我是否需要等待接收回调以获取数据并发送新的传输?
在下图中、以红色标记的蓝色(CS 引脚)中、在传输之前开启并关闭 SPI 回调中的第一件事

2、数据通过光纤电缆发送 t、然后有很小的延迟接收回来、我们必须将时钟和 CS 与 MISO 数据一起发送以补偿该延迟、所有这些都由从 SPI 接收到
从器件传输 在主器件之前启动、并且在主器件回调之前的大多数时间接收从器件回调、但是、回调完全不返回且所有内容在一段时间后崩溃的情况发生得太频繁
我要尝试做的是、每200us 使用主 SPI 发送76个字节、并使用从 SPI 接收回76个字节、这是我无法做到的