This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652RB:如何调试 SysConfig 上是否更改地址模式失败

Guru**** 2937200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1237434/cc2652rb-how-to-debug-if-change-address-mode-fail-on-sysconfig

器件型号:CC2652RB

您好!

简单外设示例上的 I PORT SPP 配置文件。

我想使用 TI 的主 BLE 地址来使用固定 BLE 地址、因此我更改了以下内容:

 \

它采用的是原始示例。

但对我来说它不起作用、BLE 地址在每次复位后仍然更改。

知道如何对其进行调试吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否使用公共地址模式参数调用 GAP_DeviceInit()函数? 在 simple_peripheral 示例中、通过使用 addrMode 变量、在第613行中完成此操作。 您将需要在已移植示例中执行类似的操作。

    此致、

    1月