This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2651P3:BLE Tx 功率

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-CC2651P3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1236030/lp-cc2651p3-ble-tx-power

器件型号:LP-CC2651P3

您好!

我们可以使用 syscfg 工具设置 BLE Tx 功率。 我们需要修改 Tx 功率0-20dBm。 我们需要测试0dBm、2dBm、4dBm、6DBM、8dbm、1 0dBm、 12dbm、14dBm、16dbm、18dBm、20dBm。

请告诉我们可能的选择范围和  

// 2400MHz、5dBm + 20dBm
RF_TxPowerTable_entry txPowerTable_2400_pa5_20[TXPOWERTABLE_2400_PA5_20_SIZE]=
{
{-20、RF_TxPowerTable_default_PA_entry (8、3、0、2)}、 // 0x04C8
{-18、RF_TxPowerTable_default_PA_entry (10、3、0、2)}、 // 0x04CA
{-15、RF_TxPowerTable_default_PA_entry (13、3、0、3)}、 // 0x06CD
{-12、RF_TxPowerTable_default_PA_entry (16、3、0、5)}、 // 0x0AD0
{-10、RF_TxPowerTable_default_PA_entry (19、3、0、5)}、 // 0x0AD3
{-9、RF_TxPowerTable_default_PA_entry (20、3、0、6)}、 // 0x0CD4
{-6、RF_TxPowerTable_default_PA_entry (19、2、0、11)}、 // 0x1693
{-5、RF_TxPowerTable_default_PA_entry (21、2、0、11)}、 // 0x1695
{-3、RF_TxPowerTable_default_PA_entry (25、2、0、12)}、 // 0x1899
{0、RF_TxPowerTable_default_PA_entry (29、1、0、22)}、 // 0x2C5D
{1、RF_TxPowerTable_default_PA_entry (33、1、0、25)}、 // 0x3261
{2、RF_TxPowerTable_default_PA_entry (38、1、0、31)}、 // 0x3E66
{3、RF_TxPowerTable_default_PA_entry (47、1、0、36)}、 // 0x486F
{4、RF_TxPowerTable_default_PA_entry (32、0、0、65)}、 // 0x8220
{5、RF_TxPowerTable_default_PA_entry (46、0、0、59)}、 // 0x762E
{14、RF_TxPowerTable_HIGH_PA_ENTRY (22、3、1、19、 27)}、// 0x1B27D6
{15、RF_TxPowerTable_HIGH_PA_ENTRY (26、3、1、23、 27)}、// 0x1B2FDA
{16、RF_TxPowerTable_HIGH_PA_ENTRY (30、3、1、28、 27)}、// 0x1B39DE
{17、RF_TxPowerTable_HIGH_PA_ENTRY (37、3、1、39、 27)}、// 0x1B4FE5
{18、RF_TxPowerTable_HIGH_PA_ENTRY (32、3、1、35、 48)}、// 0x3047E0
{19、RF_TxPowerTable_HIGH_PA_ENTRY (34、3、1、48、 63)}、// 0x3F61E2
{20、RF_TxPowerTable_HIGH_PA_ENTRY (53、3、1、58、 63)}、// 0x3F75F5
RF_TxPowerTable_termination_entry
};

如果我们要使用6DBM-13dBm 之间的范围、则如何使用 syscfg 工具选择该范围。 请联系我们。   

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、guravaiah、

    由于您不会使用 LaunchPad 设置/设计来实现该功能、因此根据 数据表中规定的输出功率可编程范围、使用内部 PA 时、LP-CC2651P3的功率可设置为+14至20dBm、 您将需要 禁用 sysconfig ti_nRADIO_CONFIG.c 文件、以便您可以 使用 SmartRF Studio 7 (+10dBm 目标配置)和/或 SWRA640生成自己的 PA 表。  您可以使用  DTM/HOST_TEST 中的 HCI_EXT_SetTxPowerCmd来更改运行时 TX 功率、但请记住、外部/无源匹配电路可能未优化以覆盖内部 PA 运行的整个范围。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、我们了解到 syscfg 工具尚未提供设置默认功率级别为19-20dBm 的选项、但 我们看到了设置默认功率级别0-5dBm、14-18dBm 的选项。 如果回答正确、我们应设置默认 Tx 功率以设置模块所需的输出功率。   

    我们已经看到像 Eddystone 这样的一些通用应用可以通过移动应用为我们设置器件输出功率。 我们无法找到此 LP-CC2651P3模块的 Eddystone 固件项目请为我们提供 Eddystone 项目以在各种功率级别下测试模块。   
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道有任何 Eddystone 固件项目、建议您启动一个新的 E2E 主题、因为此主题不在初始问题的范围内。   发布新问题时、请提供完整的详细信息(例如您看到感兴趣固件的位置)。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以创建一个定制 BLE 服务来更改 TX 功率。 您还可以修改 simple peripheral 来执行该操作。

    -克尔