This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:如何在传感器控制器代码中将 ADC 采样时间设置为200ms

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1239565/cc2640r2f-how-to-set-the-adc-sample-time-to-200ms-in-sensor-controller-code

器件型号:CC2640R2F
大家好、我需要有关传感器控制器代码的指导。  
以下代码是 ADC 数据记录器传感器控制器示例的执行代码:

//启用 ADC

adcEnableSync (ADC_REF_FIXED、ADC_SAMPLE_TIME_10P9_MS、ADC_TRIGGER_MANUAL);

//对传感器进行采样

u16 n = output.head;

adcGenManualTrigger();

adcReadFifo (output.pSamples[n]);

utilIncrAndWrap (n、buffer_size;output.head);

//禁用 ADC

adcDisable();

//fwDelayU (100000、FW_DELAY_RANGE_100_MS);

//安排下一次执行

fwScheduleTask (1);

此处的采样时间为10.9ms、我想将采样时间增加到大约几百 ms ..可用的最大采样时间常数仅为10.9ms ..

你能帮我吗,如何做到这一点?