SDK 版本6.40
我打开了两个 UART 通道,一段时间后, writeCallbck 没有返回,我怎么能找到这个问题。
当 UART2_WRITE 和 writeCallback 时 I 打印计数,发生问题时、 writeCount 大于 callbackCount

代码 如下
UART2_Params 参数;
size_t bytesRead = 0;
/*创建一个处于默认读写模式阻塞的 UART */
UART2_params_init (¶ms);
params.readMode = UART2_Mode_callback;
params.writeMode = UART2_Mode_callback;
params.readCallback = USER_UART_uart2ReadCallback;
params.writeCallback = USER_UART_uart2WriteCallback;
params.baudrate = 115200;
uartHandle2 = UART2_open (CONFIG_UART2_0、¶ms);
params.readCallback = USER_UART_uartReadCallback;
params.writeCallback = USER_UART_uartWriteCallback;
uartHandle = UART2_open (CONFIG_UART2_1、¶ms);
如果(uartHandle2 == NULL){
/* UART2_OPEN()失败*/
while (1);
}
if (uartHandle == NULL){
/* UART2_OPEN()失败*/
while (1);
}
UART2_rxEnable (uartHandle2);
UART2_READ (uartHandle2、uartRead2.buf、sizeof (uartRead2.buf)、&bytesRead);
UART2_READ (uartHandle、uartRead .buf、sizeof (uartRead。buf)、&bytesRead);