This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:设计帮助问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1239522/cc2652r-design-help-questions

器件型号:CC2652R

您好、专家!

由于客户目前没有有效电子邮件可供使用、因此代表客户发布:

仍然有一些问题:
1.如何编程内置 ROM? 经由 UART1?
2.可以在不需要时关闭 BLE 电源吗?
3.该 MCU 会配置为从模块吗?

此致、
阿奇·A·阿奇

参考:
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/874253/ccs-launchxl-cc26x2r1-is-it-possible-to-establish-communication-between-multiple-i2c-masters

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC2652R 具有256KB 的 ROM 用于协议和库功能、客户最好写入闪存

    是的、此 MCU 可以在没有 BLE 堆栈的情况下运行、您可以随时处于睡眠模式。

    3.同样是的、CC2652R 器件支持低功耗蓝牙的外设和中央模式。

    此致、