This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:如何更改系统时钟?

Guru**** 2950990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1238627/cc2640r2f-how-to-change-system-clock

器件型号:CC2640R2F

您好!

如何将系统时钟从48MHz 更改为24、12或8?

我们的项目 基于 TI RTOS 示例和

simplelink_cc2640r2_sdk_5_30_00_03。

谢谢。

卡尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。 我们将查看您的查询、并尽快与您联系。 同时、能否指定您使用的是 LaunchPad 还是自定义电路板?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    我们将为产品使用定制电路板。

    它有一个3V 纽扣电池作为电源、并使用外部 xtal32k 作为 RTC。

    谢谢。

    卡尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    48MHz 系统时钟不能被偏离。 为什么要更改主时钟频率? 如果您希望降低功耗、

    最好的方法是  快速执行程序、然后进入低功耗模式。 并且功耗低于发生偏离系统时钟的系统时钟。

    此致、

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    是的、这就是要 降低功耗。

    我会参考您的建议。

    谢谢。

    卡尔文