This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:iPhone 拒绝安全连接

Guru**** 2766675 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1234244/cc2564c-iphone-rejecting-secure-connection

器件型号:CC2564C

您好、TI!

我们将 CC2564C 芯片用于基于 BT-BLE 的信息娱乐系统。

因为我们希望与一个器件保持 BT 和 BLE 连接。 我们对此使用安全配对。  

BLE 作为一个过程与 CC2564C 进行安全配对非常有效、因此我们能够轻松使用该过程。

当我们必须更改 CC2564C 的 MAC-ID 时、问题就开始了。

作为生产的一部分、我们需要一个连接到序列号的定制 MAC_ID。

因此我们使用了 VS_SET_Bluetooth_Address () 函数。 现在、BT 和 BLE 的 MAC-ID 发生了变化。  

现在、如果我们在 iPhone 上执行 SecurePairing、iPhone 就会拒绝该连接。

我们将使用静态 BD 地址、对 BT 和 BLE 使用相同的地址。

这失败的原因是什么? 是否因为 BLE 安全配对上的身份地址未更改?

如何更改 CC2564C 的身份地址?

谢谢!

V·维什努普拉萨德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnuprasad:

    请在此澄清:您是否进行了安全配对、然后更改 MAC 地址? 如果是、则只有在 MAC 地址已更改后才应启动安全配对过程/绑定。  如果没有、监听器日志可能有助于在此处确定问题。  

    此外、 VS_SET_Bluetooth_Address 是更改 MAC 地址/蓝牙地址的正确函数。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我们首先更改 MAC 地址。 然后仅启动配对。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    请找到随附的 HCI 监控日志。

    e2e.ti.com/.../iphone_5F00_SecurePairing_5F00_logs.zip

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnuprasad:

    请允许我花点时间查看这些日志。 也就是说、当我说监听器日志时、我不是指 HCI 日志、而是指通过无线方式捕获数据包的日志。 无论我是否可以从 HCI 日志中收集一些内容、这些内容都可以为我们指明正确的方向。

    此致、

    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    这种情况是否会因为我们不使用随机地址而发生?

    或者因为芯片的 ID 地址没有发生改变?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnuprasad:

    根据日志、当您发出命令时、已成功更改 BD_ADDR。 话虽如此、发送 HCI_Disconnect 的原因(0x13)是远程器件正在终止连接。 如果没有监听器日志、就很难确定远程器件请求断开连接的原因。

    此致、

    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我想问题是在 CC2564C 方面发生的。  

    我在 CC2564C 一侧收到错误触发器、显示为"GAP_LE_PAMASG_STATUS_DHKEY_CHECK_FAILE"。

    通过分析 iPhone 的日志,我们还发现 iPhone 已经将 DHkey 发送给 CC2564C ,在某种程度上, DHkey 的验证失败。

    该错误是否能为您提供任何想法?

    我们将尝试获取监听器的这些日志。 我怀疑我们是否能够察觉这一部分,因为这是一个安全机制。

    同时、如果您可以从 "GAP_LE_PAMASG_STATUS_DHKEY_CHECK_FAILE"指示中找出一些内容。 请联系我们。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishnuprasad,我不知道为什么 DHKey 会失败,除非它由于某种原因不再有效。

    我在 HCI 日志中注意到的另一个区别是、在故障日志(跟踪7126)中发生 HCI 断开的位置、在通过日志(跟踪6146)中有一个来自远程器件的 BLE_encryption_req、 这很可能与发送 DHKey 时发生的情况相同、但我们对监听器日志有了更深入的了解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您可以在该主题中进行检查吗?

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1219366/cc2642r-dh-key-check-fail-in-pairing

    尽管它是不同的芯片组、但我认为其行为是类似的。 该问题的详细信息是通过邮件交换的、因此我对修复不清楚。

    您可以尝试获取这些详细信息吗?

     谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnuprasad:

    我会尝试在该主题中与 TI 员工联系。

    此致、

    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnuprasad:

    我成功地联系了与您链接的主题相关的其中一位相关的 TI 员工。 这个问题已移交给 TI 内部的另一个团队、因为它涉及到汽车客户、并且最终我还未知晓其解决方法。 但是、与初始应用工程师交谈时、他们的故障触发器似乎不同、尝试与第二部手机配对后断开一部手机会导致其最后出现错误。

    如果您愿意、我可以将他们通过 E2E 直接消息捕获的监听器日志发送给您、但我认为继续深入研究他们的问题不一定对您的监听器有所帮助。

    此致、

    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的努力。 当我们从我们身边调试时,我们能够在使用 ST crypto Library 生成 DHkey 时建立连接。

    这个仍在测试中。 当我们更改 Mac 地址时,DH 密钥生成和验证部分似乎有一些问题。  

    如果您可以检查 DH 密钥部分、并使用您的 API 本身来回答这个问题。

    否则、您可以将该线程视为已关闭。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnuprasad:

    我会在我们结束时进行深入探讨、但很高兴您能够解决该问题。 感谢您发送编修。

    此致、

    丹尼尔