您好、TI!
我们将 CC2564C 芯片用于基于 BT-BLE 的信息娱乐系统。
因为我们希望与一个器件保持 BT 和 BLE 连接。 我们对此使用安全配对。
BLE 作为一个过程与 CC2564C 进行安全配对非常有效、因此我们能够轻松使用该过程。
当我们必须更改 CC2564C 的 MAC-ID 时、问题就开始了。
作为生产的一部分、我们需要一个连接到序列号的定制 MAC_ID。
因此我们使用了 VS_SET_Bluetooth_Address () 函数。 现在、BT 和 BLE 的 MAC-ID 发生了变化。
现在、如果我们在 iPhone 上执行 SecurePairing、iPhone 就会拒绝该连接。
我们将使用静态 BD 地址、对 BT 和 BLE 使用相同的地址。
这失败的原因是什么? 是否因为 BLE 安全配对上的身份地址未更改?
如何更改 CC2564C 的身份地址?
谢谢!
V·维什努普拉萨德