This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 回复:CC2652R7:简单外设调试模式

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1240028/re-cc2652r7-simple-peripheral-debug-mode

主题中讨论的其他器件:CC2652R7

您好!

我们采用 simple_peripheral 作为基本项目并在其基础上添加了源文件。

我们遇到了一些严重的配置问题。 我们能够在释放模式下运行代码、当我们通过 I-Jet 调试器在调试模式下连接时、代码就会运行并始终点击 EXIT + 0x07。

在调试模式下、我们需要注意一些 设置的实习生或以下提到的文件中需要进行的一些更改、例如、

   1.ble_debug.xscfg

  2. simple_peripheral.syscfg

  3.  simple_peripheral_app.cfg

  4. simple_peripheral.icf

我们需要修改任何其他文件、才能使其在调试模式下工作。

此致、

Srinivas.v

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srinivas:

    能否发送错误的屏幕截图。

    是否使用了 Launchpad 或其他调试器(如 xds110)进行了测试

    此致、

    罗格利奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Rogelio、

    感谢您的答复。

    我正在使用 I-jet 调试器。 我已经附上了错误屏幕截图、我还在这里添加了错误、我们从哪个位置得到了错误。

    在 while 条件下、两个条件都匹配、但执行不在内部并调用函数 mfcReadBlock()

    执行上述函数后、该函数执行挂起并在调用堆栈中显示错误、如下面的屏幕快照所示。

    但 MFCreadBlocks 函数不是从中断向量函数调用、而是在调用栈中显示为__ vector_table = 0参考。

    此致、

    Srinivas.v

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Rogelio、

    CC2652R7移植构建中的另一个观察结果是、在调试模式下、我们也无法看到 TI_RTOS 选项卡选项。为此、我们需要启用任何特定文件或将其添加到工程中。  

    请告诉我、真正的根本原因是什么。

    此致、

    Srinivas.v