This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:在将 Samsung 手机作为中央设备的情况下、在通道跳跃期间进行分段帧处理

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1233810/cc2541-segmented-frame-handling-during-channel-hop-with-samsung-phone-as-central

器件型号:CC2541

我们的应用使用 cc254x 作为外设、当中心设备在通道跃点期间使用帧分段时、我们会遇到问题。  

我还没有栈为重新汇编的数据提供的完整数据、但我知道我们是在一个字节中传递00、其中应该有非零数据。  

我有 BLE 监听器数据采集无线通信、这样我们就可以看到跳频行为。  

我确信我们需要前后走动、我需要获得更多数据、但我首先要问一下 CC254*堆栈是否设计为具有此类细分能力?  

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jake、

    首先、我想指出的是、这个错误是不已知的、因为器件很旧、而且此功能是低功耗蓝牙强制要求的、因此我非常确信这不是器件错误。 该器件经测试可进行分段、因此堆栈应该能够针对此类应用正常工作。

    关于数据和嗅探器、可以指定不应出现哪种零点? 我们需要有关您所查看数据的更多信息。  

    此外、监听器是否会为您的跟踪生成一些错误?  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最终我们解决这个问题的方法是发送分段命令-两次。 我们看不到 Samsung 器件连续分割两个帧、并且我们接受来自 TI BLE 堆栈的消息的应用程序在重复情况下非常稳健。

    谢谢!