This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于 AM335x 的 TI Bluetooth Linux 插件版本5.1.1.1的发布说明

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1241235/release-notes-for-for-ti-bluetooth-linux-add-on-for-am335x-version-5-1-1-1

用于 AM335x 的 TI 蓝牙 Linux 附加组件(ihttps://www.ti.com/tool/TI-BT-STACK-LINUX-ADDON )的最新版本为5.1.1.1,但 ReleaseNotes 发布:4.2.1.1.1.0修订版为2018年7月。

是否有版本说明或5.1.1.1的更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    遗憾的是,我们没有正式的发行说明或 v5.1.1.1的更改日志,正如我们先前版本中所做的那样。

    尽管版本号不同、但所做的更改相对较小、因为这样做是为了确保在我们针对蓝牙5.1规范重新认证器件时、我们会标出最终的软件版本。

    我在下面列出了我能够在5.1.1.1中找到的更改:

    • 更新的配置文件:
      • CTS v1.1
      • FTP v1.3.1
      • HFP v1.8

    此外、还引入了一些对 Linux 驱动程序的次要更新、以在与 BNEP 协议相关的 TCRL 2021-2中运行所需的测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的-谢谢。