This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:如何使用 UniFlash 在 CC2340R5上执行某些操作?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, CC2640R2F, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1241845/cc2340r5-how-to-use-uniflash-to-do-certain-actions-on-cc2340r5

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件: CC2640R2FUNIFLASH

您好、TI 成员!

以下是我的建筑环境:

软件

版本

Code Composer Studio

12.3.0.00005  

SimpleLink SDK

7.10.00.35

XDCtools

3.62.1.16_CORE

我们正在致力于将旧项目从 CC2640R2F 迁移到 CC2340R5。

在我们的生产测试中、我们通过闪存编程器至 CC2640R2F 执行某些操作。

如下所示:

是否可以使用 UniFlash 在 CC2340R5上执行相同的操作?

或者我们将继续为 CC2340R5使用闪存编程器吗?

包括加载 FW、读取/写入 BLE MAC 地址。

谢谢。

Br、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、YW:

    Uniflash 提供了一个 命令行界面 、用于对 CC2340R5器件进行编程、类似于对其他 SimpleLink 器件的闪存编程器。  请注意、闪存编程器不支持 CC2340R5器件、并且 没有 与 CC2640R2F 一样的辅助 BLE MAC 地址。  Guillaume 为您提供了 FCFG1内的 MAC ID 地址

    此致、
    瑞安