主题中讨论的其他器件:CC1310、 SYSBIOS、 ENERGYTRACE
如 SWRA578B 文档中所述、在使 CC1310 &CC2640R2以"实际"低功耗模式运行时、通常会出现电源问题。
我们遇到的问题是、当不设置"power_saving" 编译器 predef 标志时、测试似乎是一致的、当我们设置时只是奇怪。
我们正在尝试为这两款器件构建简单的传感器信标、但我们现在只看 BLE。
在禁用 power_saving 的情况下、我们的简单信标发射功率峰值似乎正确、空闲电流正常。
但当我们启用 power_saving 时没有意义。
我们回去创建一个仅启动 TI-RTOS BIOS 而不执行其他操作的简单应用、我们看到了同样的非凡性能。
理念是逐位构建信标应用、确保可预测的功耗。
下面是功率图。
8mA+峰值来自哪里?
调试器在测试时分离、但在我们进行调试时、它显示器件处于深度睡眠模式、本标准的下面步骤6 PowerCC26XX_STANDBYPolicy 。