This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:功耗约为3.3V、VDDIO 为1.8V?

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1241847/cc2564c-power-consumption-about-3-3v-and-vddio-1-8v

器件型号:CC2564C

您好!

我的客户想知道、如果 VDD_IN = 3.3V 且 VDD_IO = 1.8V、那么每种情况下的电流是多少?

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aichi:

    您可以在数据表的第5.5节中找到此信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在数据舍特中、条件为 :VDD_IN = 3.6V

    如果 VDD_IN 为3、3和3.0V、该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Aichi、

    我期望获得的数字与列出的数字略低的数字相似。 遗憾的是、我没有这些特定电源电压的数据。