This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:何时准备好这些 HCI 外部命令?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1241854/cc2340r5-when-will-these-hci-ext-commands-be-ready

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件: CC2640R2F

您好、TI 成员!

以下是我的建筑环境:

软件

版本

Code Composer Studio

12.3.0.00005  

SimpleLink SDK

7.10.00.35

XDCtools

3.62.1.16_CORE

我们正在致力于将旧项目从 CC2640R2F 迁移到 CC2340R5。

我们在生产线上测试了一些 HCI 外部命令。

但现在我们发现其中一些无法在带有 BTool 的 CC2340R5中使用、如下所示:

HCI EXT_SetTxPowerCmd

HCI_EXT_ModemTestTxCmd

我在以前的票证中看到这两个尚未在 CC2340R5中实现。

由于我们即将进行的生产测试需要它们、因此我们想知道它们何时准备就绪。

谢谢。

Br、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SimpleLink 低功耗 F3 SDK 现在使用 HCI_EXT_SetTxPowerDbmCmd ()在应用程序中更改 txPower 级别。 如果在使用直接测试模式(DTM)时想要更改 txPower、则应使用 HCIExt_SetMaxDtmTxPowerCmd。 此命令尚未通过 btool 出现、但您仍可以通过 BTool 使用 btool 高级命令部分中的 MISC_RawTxMessage 或 MISC_GenericCommand 命令发送此命令:

    HCIExt_SetMaxDtmTxPowerCmd 的操作码 为0xFC30、采用两个参数:值(以 dBm 为单位)和分数。

    因此、如果您要将 TxPower 设置为0dBm、则应发送 01 30 FC 02 00 00

    如果要将 TxPower 设置为8dBm、则应发送 01 30 FC 02 08 00

    默认情况下、TxPower for DTM 设置为器件可实现的最大值(即 CC2340R5为8dBm)。

    下面您可以看到为8dbm 设置命令以及发送命令后日志输出的外观:

    MISC_GenericCommand

    MISC_RawTX 消息

    如果要对非 dtm 命令进行更改、则应使用 HCIExt_SetTxPowerDbmCmd、它的 OP 代码为 0xFC2F、参数与 HCIExt_SetMaxDtmTxPowerCmd 相同。

    您是否可以尝试前面的命令、并告诉我您是否有任何问题?

    对于  HCI_EXT_ModemTestTxCmd 命令、您能解释一下使用该命令的目的是什么吗? 这用于基本射频测试或某些认证吗?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供的信息。

    我们将稍后再试、并更新结果。

    最后一个问题是:  

    "关于  HCI_EXT_ModemTestTxCmd 命令、您能解释一下使用该命令的目的是什么吗? 这用于基本射频测试还是某些认证?"

    ->以下是我们的测试项目。
    我们希望使用此 cmd 让我们的 制造商开发 非信号测试程序。

    他们将需要此命令来开发 TX/RX 测试项目。

    谢谢。

    Br、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我懂了。 感谢您的澄清。 该命令应包含在将来的版本中。 我无法就发布的具体时间表在公共论坛上发表评论。 有关发布时间表的更多详细信息、请联系您的 TI 代表。

    同时、您可以使用 SmartRF Studio 8运行射频测试。 该工具还具有命令行界面、可用于以您的首选脚本语言创建自动测试脚本。 CLI 可执行文件位于{smartrf_Studio_8_install_DIR}\bin\cli cli.exe。您可以运行 cli.exe --help 获取命令列表以及如何使用这些命令。 cli.exe 可用于运行任何可通过 SmartRF Studio 8 GUI 运行的射频测试。

    此致、

    1月