This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:结合 DATA_STREAM 和 HOST_TEST 的示例项目。

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1242380/cc2340r5-an-example-project-that-combines-data_stream-and-host_test

器件型号:CC2340R5

您好、TI 成员!

以下是我的建筑环境:

软件

版本

Code Composer Studio

12.3.0.00005  

SimpleLink SDK

7.10.00.35

XDCtools

3.62.1.16_CORE

我们现在同时使用 DATA_STREAM (用于与应用和通过 UART 的通信)

和 host_test (用于制造、主要使用 HCI 命令进行测试)。

2014年、我们需要将这些功能全部放入一个项目中、因为在我们的生产线中、我们只有一个机会来刷写 BLE FW。

TI 是否可以帮助生成一个将应用通信、UART、HCI 命令包含在一个项目中的组合示例?

谢谢。

Br、