This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:针对 CC2340R5的相关射频性能测试

Guru**** 2587675 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1242044/cc2340r5-propietary-rf-performance-testing-on-cc2340r5

器件型号:CC2340R5

您好!

我们正在对 cc2340上的雷达进行测试。

我们希望我们可以实现:有效载荷大小20字节,1Mbps。

但我们在 SDK 中测试了示例代码、得到的结果只有600us。

有什么改进的想法吗?  

或者我们是否有数据表的最新更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aichi:

    您是否 删除了 USE_250kbp_MSK 定义、以启用 BLE 通用 PHY?  BLE 通用能够支持1Mbps 或2Mbps、请参阅  应用中的 txCmd.common.phyFeatures 设置。  随着 CC23XX 的持续开发、计划发布更多的 PHY。  您还可以使用 Smart RF Studio 8进行评估

    此致、
    瑞安