This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:计算存储器地址

Guru**** 2770885 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1241545/cc2640r2f-calculation-memory-address

器件型号:CC2640R2F

您好!

CC2640R2F 的存储器映射

我需要计算闪存中的 CRC、但我不确定使用0x0000到0x1FFFF 范围内的地址。

您是否可以建议使用闪存的地址来计算 CRC?

谢谢。

Khwanyuen Vasu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 VASI:

    虽然不适用于您的特定器件、但下面是 SimpleLink 项目中使用的一个 CRC32计算代码示例。   CC26x0和 CC26x2引导加载程序使用 CRC-32-IEEE 802.3通过以下多项式来计算 CRC 校验和:

    CRC32poly = x32 + x26 + x23 + x22 + x16 + x12 + x11 + x10 + x8 + x7 + x5 + x4 + x2 + x + 1  

    根据您的开发要求、您可以在线参考类似的示例。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ryan Brown1、

    将区域地址从0x0001FFA8更改为0x0001FFFF CCFG、不会更改跟随代码文件。 这是 TI 提供的配置数据。

    我理解正确吗?

    谢谢。

    Khwanyuen Vasu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户配置(CCFG)可供应用用于配置 ROM 引导加载程序(例如后门引导引脚选择/电平)和器件硬件(例如频率选择和晶体负载)的参数。  这完全可以通过 CC2640R2F 项目的 CCFG 文件进行配置、并且开发人员可以进行修改。   FCFG 由德州仪器在器件生产期间设置、并包含特定于器件的修整值和配置。  请阅读 TRM 第9章中的更多信息

    此致、
    瑞安