This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:将接收到的最大数据包大小增大到 BLE 自定义配置文件

Guru**** 2862810 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1241336/cc2652r7-increase-the-maximum-packet-size-received-to-ble-custom-profile

器件型号:CC2652R7

您好、专家!

我正在尝试 使用 BLE 扫描仪向定制 BLE 配置文件写入220字节。 我正在使用 "project_zero_LP_CC2652R7_tirtos7_ticlang"示例工程。 有没有任何方法可以增加最大接收大小? 默认情况下、我只能写入20个字节

这是我创建的自定义配置文件

SDK 版本:7.10.00.98

CCS 版本:V 12

期待您的回答、  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dushan:

    感谢您的帮助、我将在明天跟进。

    此致、

    罗格利奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、  

    我遵循了 SimpleLink 用户指南、 然后通过添加以下函数更新了固件、并通过 Android 应用更新了 MTU 大小。 这帮我解决了问题

    HCI_EXT_SetMaxDataLenCmd (APP_TX_PDU_SIZE、APP_TX_TIME、APP_RX_PDU_SIZE、APP_RX_TIME);

    HCI_LE_ReadMaxDataLenCmd ();

    非常感谢 
    独山市