This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:如何针对4x4封装进行构建

Guru**** 2548020 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1237621/cc2340r5-how-to-build-for-4x4-package

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件:SysConfig

大家好、

以 DATA_STREAM 为例,如何构建4x4封装的 FW ?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry。

    请访问 https://software-dl.ti.com/simplelink/esd/simplelink_lowpower_f3_sdk/7.10.00.35/exports/docs/ble5stack/ble_user_guide/html/cc23xx/custom-hardware-cc23xx.html#using-the-rge-qfn24-package-variant

    注意:本指南仅适用于 SDK 7.10、并将针对未来的 SDK 进行更新。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clement:

    我按照您的链接中的步骤进行操作、但在"在文本编辑器中打开.syscfg 并修改参数列表以使用 RGE 而不是 RKP"之后、我遇到了以下错误:

    我将"@cliArgs --设备"CC2340R5RKP"--封装"RKP"-部分"Default"-- RTOS "FreeRTOS "-产品"simplelink_lowpower_f3_sdk@7.10.00.35 "更改为

    "@cliArgs --设备"CC2340R5RKP"--封装"RGE"--部件"Default"-- RTOS "FreeRTOS "--产品"simplelink_lowpower_f3_sdk@7.10.00.35 "。

    我是不是以错误的方式修改它了?

    请帮助澄清如何解决此问题。

    谢谢。

    Br、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想问一下您是否也应用了第一步?

    如果需要、您可以先确认您已完成此操作、然后再在 CCS 中导入项目吗?

    我将"@cliArgs --设备"CC2340R5RKP"--封装"RKP"-部分"Default"-- RTOS "FreeRTOS "-产品"simplelink_lowpower_f3_sdk@7.10.00.35 "更改为

    "@cliArgs --设备"CC2340R5RKP"--封装"RGE"--部件"Default"-- RTOS "FreeRTOS "--产品"simplelink_lowpower_f3_sdk@7.10.00.35 "。

    [/报价]

    这似乎不正确、因为 SysConfig GUI 应该按照此处所述使用:

    如果需要、请告诉我、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经在 C:\ti\simplelink_lowpower_f3_sdk_7_10_00_35\source\ti\ble5stack\.meta\rf_config\ble_rf_config.syscfg.js 中看到了这一点:

    所以我在导入任何项目之前应该有这些行。

    关于此行:

    •  .syscfg 使用 SysConfig 编辑器打开文件、然后转至  Show Board View -> Use Custom Board -> Confirm

    我 应该在该图中执行了该步骤。

     

    对于"

    我将"@cliArgs --设备"CC2340R5RKP"--封装"RKP"-部分"Default"-- RTOS "FreeRTOS "-产品"simplelink_lowpower_f3_sdk@7.10.00.35 "更改为

    "@cliArgs --设备"CC2340R5RKP"--封装"RGE"--部件"Default"-- RTOS "FreeRTOS "--产品"simplelink_lowpower_f3_sdk@7.10.00.35 "。

    "
    我在执行此步骤之后执行了此操作:

    •  .syscfg 在文本编辑器中打开并修改要使用的参数列表 RGE 、而不是  RKP

    这一步可能会导致故障。

    此外、完成这些步骤后、我是否应该仅修改 GPIO (例如 RX/TX)、从而可以将其内置于4x4兼容图像、对吧?

    我们希望将 RX/TX 设置为 DIO12和13、但它会显示冲突消息。

    我们如何检查 应该修改的位置?

    谢谢。

    Br、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来你在进步。

    完成这些步骤后,我是否应该仅修改 GPIO (例如 RX/TX)并将其内置到4x4兼容图像中,对吗?

    正确。

    您可以在此处更新 UART 引脚以使用 DIO12和13:

    完成后、确保解决其他引脚冲突。 在这里、您可以看到按钮菜单旁边的红色叉号。

    查看消息、并为显示冲突的所有实例设置正确的引脚(红色叉号):

    注意:在 DATA_STREAM 示例的情况下、UART、按钮和 GPIO_LED 将出现冲突。 应按照前面所示的过程修复所有冲突。

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YW Lin:

    我发现您可能需要将"@cliArgs --设备"CC2340R5RKP"--封装"RKP"--部件"Default"-- RTOS "FreeRTOS "-产品"simplelink_lowpower_f3_sdk@7.10.00.35 "更改为

    "@cliArgs --设备"CC2340R5 RGE "--封装"RGE"--部分"Default"---- RTOS "FreeRTOS "----产品"simplelink_lowpower_f3_sdk@7.10.00.35 "。

    "

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很好的一点 -我实际上错过了这个。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry。

    感谢您指出。

    我更正了错误、现在可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clement:

    感谢你的帮助。

    我们已经将该项目迁移到了4x4模式并解决了冲突。

    谢谢。

    Br、