This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:如何在 CC2340运行时修改 TX 功率。

Guru**** 2578735 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1242030/cc2340r5-how-to-modify-the-tx-power-at-cc2340-run-time

器件型号:CC2340R5

您好、TI 专家。

我将使用 simplelink_lowpower_f3_SDK_7_10_00_35和 CCS12 IDE。

如何在运行时动态修改 TX 功率?

在过去的 CC2642版本中、我使用了 HCI_EXT_SetTxPowerCmd 来动态地更改 TX 功率

但在当前的 CC2340R5版本中、此函数似乎尚未实现。

现在是否有其他方法可以在运行时调整 TX 功率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 CC2340R5上、应使用函数 HCI_EXT_SetTxPowerDbmCmd ()来更改 TxPower。

    相关信息、simplelink_lowpower_f3_sdk_7_10_00_35中存在问题、导致控制器保持 TxPower 广播固定。 此问题不会影响连接和直接测试模式(DTM)数据包。 在 SDK 7.20中、该问题已确定并由根本原因引起、并将予以修复。

    我希望这将有所帮助、

    此致、