This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:应用程序和引导加载程序文件通过 OAD 刷写到内部闪存

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1241217/cc2642r-application-and-bootloader-file-flash-through-oad-to-internal-flash

器件型号:CC2642R

大家好!

要求-我需要 使用 Simplelink Starter 移动应用程序通过简单外设 OAD 片上(基本项目)将引导加载程序和应用程序文件刷写到内部闪存。

            在此当前设计中、我们没有永恒的闪存。  

            检查并更新此案例的可行性。

            如果可能、请为上述任务提供过程并提供示例工程(如果有)。

注:  我们已经实现了、使用简单外设 OAD 片外(基本项目)将引导加载程序和应用程序文件刷写到外部闪存中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要了解如何执行片上 OAD、我强烈建议参考 OAD 基础知识 SimpleLink Academy 实验。 此实验介绍了如何为 OAD 设置器件以及如何使用第二个板以及 host_test 和 btool 来执行 OAD。 但是、您可以使用移动应用程序通过智能手机执行相同的过程。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    感谢您的意见、我们在您的共享文档的帮助下进行了这方面的工作。