This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:在 PERSISTENT_APP CMD (IMG_A_FLASH_START 为0x00028000)中、标头信息仅适用于28000、而在0xff 从0x28000+HDR 更改为38000

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1242161/launchxl-cc26x2r1-in-the-persistent_app-cmd-img_a_flash_start-is-0x00028000-the-header-information-is-only-present-for-28000-and-is-0xff-from-0x28000-hdr-to-38000

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1

如何修改链接器命令文件?

我修改了 PERSISTENT_APP CMD (IMG_A_FLASH_START 为0x00028000)。

结果是28000只有标头信息、0x28000+HDR 至38000为0xff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    用于生成代码的不同工程之间似乎存在错位。

    请确保所有项目(包括 persistent_app、simple_peripheral_oad_onchip 和 bim_onchip 项目)的连接器命令文件已更新。

    谨此提醒、您可以查看如何使用我们不测试的方式来配置系统。 然后将提供有限的支持。

    感谢您的理解。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您正在考虑以一种我们不测试的方式配置系统。

    您推荐的配置方法是什么?我应该怎么做才能处理可以修改的 cmd 文件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    建议的配置是默认配置。

    修改连接器命令文件是由您自己负责完成的、因为您将选择的配置可能不会经过 TI 测试。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    闪存分区是否仅由 CMD 文件决定? 我能否提供 CMD 文件修改规则的参考文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    闪存布局在链接时确定。 这不仅取决于链接器命令文件、而且还取决于链接选项(在调用链接器时传递给链接器)。

    但是、在本例中、我希望解决方案更位于链接器命令文件中。

    请参阅 https://software-dl.ti.com/codegen/docs/tiarmclang/compiler_tools_user_guide/compiler_manual/linker_description/05_linker_command_files/linker-command-files-stdz0751521.html 或您正在使用的链接器的文档。  

    最后、如果尚未完成、请确保验证我的第一条建议(包括更新所有链接器命令文件)是否有帮助。

    此致、