This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R-Q1:编程错误

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R, CC2642R-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1240319/cc2642r-q1-program-error

器件型号:CC2642R-Q1
主题中讨论的其他器件:CC1352R

尊敬的  

质量部门从客户反馈单片设备生产6000件 CC2642,其中90PCS 有问题,

该芯片显示,刻录失败如图片,任何建议?感谢在 advance.
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好!

    我不清楚你的意思是"刻录失败"。 能否更详细地描述一下您认为看到的故障? 屏幕截图不会为我提供太多信息。 您是否认为 CC2642R-Q1的某些单元被识别为 CC1352R?

    如果您对质量有疑虑、或希望发起客户退货、还请注意以下页面: www.ti.com/.../customer-returns.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 evan  

    是,某些 CC2642R-Q1单元正在被标识为 CC1352R,、因此任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raymond、

    请提供读号为1352的器件的批次追踪代码和封装标记。 仅需几个示例即可。  

    如前所述、请随时使用我之前提供的链接发起客户退货。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 evan

    阅读 下图 1所示的1352丝网展并 阅读下图2所示的2642丝网展,L0T:2083878PH1  

    图1

    图2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、除了您发起客户退货、我还将请团队对此进行研究。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好!

    我们会在到达客户退货前快速提出请求。 一位团队成员有一个很好的想法、我希望您尝试一下。 从上面可以看出、它们使用的是 SmartRF 闪存编程器2. 这种做法几年来一直没有得到保留,因此可以得出所述的结果。 您能否使用 Smart RF Studio v2.29.0 (最新版本)尝试识别为 CC1352的设备。 我希望能够正确识别该器件。 至少 FCFG1已正确填充。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、evan  

    您能帮助提供  Smart RF Studio v2.29.0 (最新)吗? ?非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    www.ti.com/.../SMARTRFTM-STUDIO