This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:通过 UART 进行固件更新- python 代码?

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1243646/cc2340r5-fw-update-over-uart---python-code

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件:CC2640

我即将为 UART 串行引导固件编程制作一些软件以用于生产、我想知道那里是否已经有任何软件、python 或伪代码更适合吗?

编程主机将是 Linux 机器、我已经阅读了适用于 CC2640的"LinuxRegistered串行引导加载程序示例应用"、 但我不确定这是否可行、尤其是因为我在其他地方读到 CC2340有点不兼容(不过、别忘了到底有什么不同)。

因为我仍然在 python 中进行生产测试、所以也可以进行 FW 编程来使 Sence、但使用 C (甚至是 READY Made 程序?) 也能正常工作。

您能建议最好的起点吗?

此致、

 米克埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Micael、

    感谢您与我们联系。

    我们正在开发一个目前尚未经过全面测试的软件(用 C++编写)。 它可能会对您的实施有所帮助。

    e2e.ti.com/.../sblAppEx_5F00_1_5F00_03_5F00_00_5F00_00_5F00_CC2340_5F00_static_5F00_library.7z

    请分享您对此实施的反馈、因为它将帮助我们改进此实施。 同样、如果您计划开放源码您的 python 实现、请不要犹豫在这里分享它的链接。

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢克莱门特,这应该让我去!

    此致、

     -米卡埃尔