This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2340R5:独立操作

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-EM-CC2340R5, LP-XDS110ET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1243033/lp-em-cc2340r5-standalone-operation

器件型号:LP-EM-CC2340R5
主题中讨论的其他器件: LP-XDS110ET

专家、您好!

我们的客户需要6个 LP-EM-CC2340R5用于其系统评估。

他们是否还需要为每个 LP-EM-CC2340R5提供6个 LP-XDS110ET 

或者 LP-EM-2340R5在编写程序后可以独立工作?

TI 是否有充分的选项可将 LP-EM -CC2340R5作为独立板使用?

此致、

A.Fujinaka  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 A.Fujinaka:

    客户可以购买一个  LP-XDS110ET、对每个 LP-EM-CC2340R5进行编程。  然后、这些 LaunchPad 需要由 XDS110以外的电源供电。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的澄清。 我明白了。

    此致、

    A.Fujinaka