This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:SysConfig 独立版本无法打开 uart2callback.syscfg

Guru**** 2545430 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1243887/cc2340r5-sysconfig-standalone-version-cannot-open-uart2callback-syscfg

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件: SysConfig

最新的 SysConfig 1.16.2无法从 C:\ti\simplelink_lowpower_f3_SDK_7_10_00_35\examples\rtos\LP_EM_CC2340R5\drivers\uart2call\freertos\uart2callback.syscfg 中打开 uart2callback.syscfg。 但可以使用集成的 SysConfig 将其打开。 这是一个错误吗?

此致、

沭阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 沭阳:

     SysConfig 无法单独打开 SDK 示例目录中的所有.syscfg 文件、因为这些文件缺少 SDK 版本产品信息。

    您可以按照如下方式在.syscfg 文件中添加 SDK 版本产品信息:

    然后、您可以使用 SysConfig 独立 在 SDK 中打开.syscfg 文件。

    为了解决此问题、研发部门需要在生成 syscfg 文件时指定 SDK 版本。

    此致、

    凯文