This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:更改专有模式下的 TX 功率

Guru**** 2543990 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1243162/cc2640r2f-to-change-tx-power-in-proprietary-mode

器件型号:CC2640R2F

您好!
 

    我正在使用 CC2640R2F rfTxEcho RTOS 项目。 如何将 Tx 功率设置为4dBm 和3dBm。默认 Tx 功率具有5dBm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vignesh:  

    我将为 RF_setTxPower 函数提供指向 API 的链接。 此外、提供的页面还包括有关使用 RF_setTxPower 函数的更多信息。  

    谢谢。  

    艾萨克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!   

    ​在 RF_TxPowerTable_Value 中 为4dBm 和3dBm 设置的值。
    函数说明如下:
    RF_Stat RF_setTxPower (RF_Handle h、RF_TxPowerTable_Value 值 );

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用 SmartRF Studio 7中所示的 TX 功率值。

    例如、如果您要将其设置为5dBm:

    然后将其作为 rawValue 传递:

    谢谢。
    托比