This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:CC2541

Guru**** 2861830 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1239743/cc2541-cc2541

器件型号:CC2541

CC2541射频认证是否提供固定频率测试固件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    您将在下面的专用应用手册中获得有关蓝牙认证的所有信息:

    https://www.ti.com/lit/an/swra601/swra601.pdf

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以知道文件中提到的 HCI 测试会发生什么情况?

    2541固件是否需要针对 HCI 模式进行更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:  

    HCI 测试是内部测试、您必须使用您身边的主机测试。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请问如何进行文档中提到的 HCI 测试?

    您将在下面的专用应用手册中获得有关蓝牙认证的所有信息:

    https://www.ti.com/lit/an/swra601/swra601.pdf

    [/报价]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    您是否参考了有关蓝牙 RF-PHY 测试的第2.5.1章?

    如果是、则必须使 主机 测试 示例、您应该能够发送 HCI 测试命令。 例如、您可以选择使用 BTool 来发送您的命令。

    如果您没有参考文档的哪一部分?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们也参考 RF-PHY 测试标准的

    "在 SDK 中刷新主机测试样本"、这是否意味着主机测试样本也在相同的 SDK 包中? 我想知道是否有与本节相关的文档吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    例如、处理此线程的工程师今天因美国节假日不在办公室。 请耐心听我说、我可能在讨论中遗漏了一些细节。

    如您参考的文档中所述、应在器件上刷写启用了 DTM 的文件(对于 CC254x、应写入 HostTestApp)。 然后可利用函数 HCI_EXT_ModemTestTxCmd 发送连续波。

    或者、 可以利用 SmartRFStudio 设置器件来传输连续波。

    请务必提供您正在尝试的认证和正在使用的测试系统的详细信息、以便我们提供更好的见解。

    我希望这将有所帮助、

    此致、